This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:为什么 Galaxy Note 9可以工作视频,Galaxy 8可以与移动电话配合使用?#39;t

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01243, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/899072/tps65982-why-the-galaxy-note-9-works-video-can-t-the-galaxy-8-work-with-a-mobile-phone

器件型号:TPS65982
主题中讨论的其他器件:TIDA-01243

你(们)好  

我开发了 USB type c 显示替代系统

 Galaxy 注9正在工作,显示备用模式,但 Galaxy 8仅收费,但不工作。

e2e.ti.com/.../QUESTION-OF-TI.pptxe2e.ti.com/.../phone-sorce-charger-and-video-on-20191025.pjt

我想知道这是电路问题、软件问题还是电话兼容性问题


当我使用 t TIDA-01243 USB type c mini doc http://www.ti.com/tool/TIDA-01243?keyMatch=MINIDOCK&tisearch=Search-EN-everything 进行验证时

Galaxy 8、galaxy 注释9运行良好  、我认为这不是电话兼容性问题

因此、plz 检查电路和 tps65982软件

我认为这似乎是 tps65982软件问题。

谢谢你

恭敬地