This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050奇偶校验问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869439/pci2050b-pci2050-parity-issue

器件型号:PCI2050B

大家好、

我的客户在从 PCI2050读取数据时发现奇偶校验问题、他们从状态寄存器获取的数据为0x8290、但正确的数据应为0x0290、但当他们读取器件 ID 和销售商 ID 时、它们都是正确的。 位31可以正常输出1或0、他们已经尝试更换新芯片、但结果是一样的、所以我正在与您核实其他人是否会解决这个问题?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    秦:

      机票分配给工程师、但由于假期、回复可能会很慢。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    您是否为 PCI2050B 勘误表#2实施了权变措施?

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    感谢您的评论、我将与客户核实、任何反馈都将告知您。

    此致、Sunny