This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:将 TI#39用于终端客户大规模生产产品的默认 VID 和 PID。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888262/tusb4020bi-using-ti-s-default-vid-and-pid-for-end-customer-mass-production-products

器件型号:TUSB4020BI

尊敬的 TI 支持团队:

 

我们已在设计中将 TUSB4020确定为 USB 集线器芯片。 我们想知道 TI 在 USB 器件描述符中针对供应商和产品 ID 值的建议是什么? 是否允许在器件大规模生产中使用 TUSB4020的默认 VID 和 PID?

因为获取在 USB 中注册的供应商 ID 会增加此项目的成本。  TI 是否提供使用 TI 供应商/器件 ID 的选项?

此致

Kirill Kornuta

ISIC A/S

丹麦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看我们的市场营销。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    是的、TI 允许客户使用硬编码到集线器器件中的默认 VID/PID。  您只需在需要时更改 VID/PID 即可。  如果您决定获得产品的正式 USB 认证、如果您被请求提供授权书、请再次与我们联系。

    此致、

    JMMN