This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:LVDS 至 LCD 接口的理想器件(4.3"LCD (9Mhz RGB))

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869602/ds90cf386-right-device-for-lvds-to-lcd-interface-4-3-lcd-9mhz-rgb

器件型号:DS90CF386
主题中讨论的其他器件: DS90C3202

团队、

您能否为以下产品推荐合适的器件?

我的客户希望使用 LVDS 至 LCD 接口(4.3英寸 LCD (9Mhz RGB))

他们考虑使用 DS90CF386、但 DS90CF386的 CLK 至少为20Mhz、因此似乎难以使用。

您能否推荐能够以9Mhz 将 LVDS 连接到 LCD (RGB)的合适器件?