This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:通道 p 和 amp;n 可以交换吗?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898741/hd3ss3202-could-channel-p-n-be-swap

器件型号:HD3SS3202

您好、先生、

一个简单的问题是、客户正在将我们的 HD3SS3202用于 USB3、我们的 HD3SS3202每个通道正极和通道负极是否可以进行交换? 如果是、需要进行任何配置? 或者是否有任何关于我们交换每个通道中的 P 和 N 的问题?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    无需额外配置即可在此器件上交换极性。  请注意、确保端口 A 与端口 B/C 保持相同的极性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Malik。