This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340在 BIOS 启动时锁定 x86系统

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886158/tusb7340-tusb7340-lock-x86-system-at-bios-start-up

器件型号:TUSB7340

大家好、

 我的客户使用 TUSB7340作为 PCI-e 转 USB 扩展卡。 当他们使用设备(USB 驱动程序或鼠标或...)重新引导 Windows 系统(win10或其他 Windows 操作系统)时、将发生10%的故障 连接到 TUSB7340端口。 使用外部3.3V 驱动 TUSB7340无法解决问题。 但是、如果板上未连接 USB 设备或关闭系统而不是重新启动、则不会出现任何问题。 我们是否有任何建议来解决此问题? 感谢你的善意帮助。

此致、

程介南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题与特定设备或插入的任何设备有关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

     它与插入 USB 端口的任何器件相关。

    Gary  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您是否可以记录故障信息? 还是无法启动?