This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:脉冲变压器。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888502/dp83825i-the-pulse-transformer

器件型号:DP83825I

你(们)好。

我的客户希望使用脉冲变压器、即 RT11S16 (扼流线圈技术公司)。

这是其规格。

您对此规范有何看法?

我想知道 它可以在没有任何问题的情况下使用。

(*当然,我们要求客户对设备进行评估。)

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    此器件的匝数比容差为3%、建议为2%容差。 在数据表的第10.3.1节中、我们推荐了变压器和变压器电气规格。 如果客户对评估满意、则这是可以的。

    谢谢、

    Nikhil