This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25820:TPS25820附件检测失败

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869422/tps25820-tps25820-attachments-detection-fail

器件型号:TPS25820

尊敬的团队:

客户在插入 USB 时检测不清楚。 您是否愿意帮助检查原理图并提供一些建议?

我可以看到输入电容不够、Vin 和 POL 的电源不同。 不确定电源序列是否 会影响检测。 故障问题状态与表2中的电源线/未连接接收设备相同。

谢谢。  

谢谢。

此致、

Sammi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sammi:

    需要进行一些原理图更改、如下所示:

    • EN 和 CHG 可直接连接至输入、VEN = VIN = VCHG。 请移除当前连接到它们的上拉电阻器。  

    在进行这些更改后、器件将表现最佳

    • IN 和 GND 之间需要有0.1uF 或更大的陶瓷旁路电容器、尽可能靠近器件、以实现本地噪声去耦
    • 在中、建议使用总计120 μ F 的功率
    • 建议 OUT 引脚上具有10uF 的电容

    请确保您的接收设备正在广播 Rd

    谢谢、

    Emma