This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300A:ESD 测试频率低于70ns

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869362/tpd6s300a-frequency-of-esd-testing-lower-than-70ns

器件型号:TPD6S300A

尊敬的团队:

从数据表中可以看出、OVP 关断时间约为70ns。

但我的客户表示在 ESD 测试中、ESD 测试设备的频率约为10~20ns。

因此、他们担心如果 TPD6S300A 能够在这种情况下成功进行保护。

你有什么建议吗?

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

     TPD6S300A 为 CC1、CC2、SBU1、SBU2、DP、 和 DM 引脚。 该器件经过认证、可在这些测试条件下提供保护。

    您的客户指的是什么 ESD 测试?

    谢谢、

    Emma