主题中讨论的其他器件:BQ25703A、 TPS65987EVM、 TPS65988、 BQ25713、 BQ25703
您好!
最近、我开始使用 TPS6598x 应用定制工具(V6.1.1)来配置 TPS65987D EVM 板、并希望将该板连接到 BQ25703A EVM 板。 (与 TIDA-01627类似)我手动将跳线从 TPS65987EVM 上的 R9和 R11 (已进行 DNP 处理)焊接到 BQ25703A 上的 SCL/SDA。
R9和 R11连接到 TPS65987D 芯片的 I2C3。 然后、我从 TPS65987D EVM 板的 PP_HV1焊接了跳线、然后将其连接到 BQ25703A EVM 板。 最后、我遵循了 SLVAE18 (在 TPS65987D 和 TPS65988 PD 中使用 I2C 主设备)
控制器)、尝试获得类似的结果。 但是、它不起作用。
当我配置 TPS65987D I2C 主设备时、GUI 显示从设备1配置位位置和寄存器长度与 SLVUBH2B (TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口)不同
技术参考手册)。 在 SLVUBH2B P90 3.43中、它具有 SlaveEnable 字段、SlaveAddr 位于字节1的7:1、但 GUI 指示地址为0:6;在 GUI 中、寄存器的长度为20、在 SLVUBH2B 中为16。
而且、我发现 bq25703A 数据表上可能有一个拼写错误。 "I2C 地址为 D6H (1101101101_X)"、bq25703A P31、8.5编程。 基于其兄弟器件 BQ25713,我认为该地址应为6B (bq25713、P4、6器件比较表;)。 我假设1101011_X 应该是 BQ25703的 corrent 二进制格式。 由于6B = 01101011、D6 = 11010110、由于7位地址与 r/w 位相结合、因此可将它们视为相同的地址。
您能否提供配置工具的配置二进制文件或项目文件? 我想知道如何实现这一点。
附件是我的项目文件。 如果您能指出我的错点、我将不胜感激。