This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C241:摄像头串行器/解串器和显示串行器/解串器

Guru**** 2950290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888687/ds90c241-camera-serdes-and-display-serdes

器件型号:DS90C241

你(们)好。

我想问您一个有关 FPD-Link/SerDes 的基本问题。 我可能会对分辨率的概念感到困惑、但我不明白  TI 产品系列中的摄像头串行器/解串器和显示串行器/解串器有何区别。

它们中有两个基本兼容、但具有特定接口的多个器件除外(例如 显示的 DSI 和摄像头的 CSI)? 例如、DS90C241属于子系列中的摄像头串行器/解串器、但如果满足 分辨率和 数据速率要求、它仍可用于显示串行器/解串器?

2.我需要根据数据速率对器件进行分类。  在 显示串行器/解串器中、我是否可以将(色深)*(像素时钟)视为近似的最大数据速率? 我 将 根据 串行器支持的显示大小对其进行分类(例如2K (2880x1080)、WUXGA (1920x1200)或1080p60 (1920x1080)等)、但有很多器件未明确描述此信息。

3.我可以用上述相同的方式对摄像头串行器/解串器进行数据速率分类吗? 我认为它可以基于1+/2+/... 但许多器件也没有对其进行描述。

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minkyung、

    摄像头/显示屏实际上是任意术语、有时与用于摄像头/显示应用的通用接口相关。 例如、许多摄像头使用 CSI-2接口、而显示接口通常不使用 CSI-2。 在我们的产品系列中、有时用于对兼容串行器/解串器产品进行分类、但这一规则并不总是适用于 DS90C241等较旧的器件。  

    即使尝试用分辨率或百万像素来描述这一点、也不能真正说明整个情况、因为相同的分辨率可能具有不同的刷新率、颜色深度、数据格式等  

    您是否正在尝试解决某个特定的应用、我们可以帮助您为您推荐合适的器件?

    此致、

    Casey