This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:TUSB322I 是否可以在 Dock-ACA 模式下运行?

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/869459/tusb322i-can-tusb322i-can-run-in-dock-aca-mode

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

我正在寻找支持坞站 ACA 模式的 USB-C 控制器。

目前,我们的产品使用微型 USB 永久连接平板电脑,提供 USB 集线器和充电功能。

现在、该产品需要升级到 USB-C 以支持具有相同功能的最新平板电脑。

TUSB322I 是否可以在 Dock-ACA 模式下运行?如果您有任何其他解决方案,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jace:

    TUSB322I 没有特定的 ACA-Dock 模式、但可用于此应用、但有限制。 TUSB322I 是一款 CC 控制器、最多只能提供15W 的充电功率、并限制功率和数据沿相反方向流动。 如果需要更大的充电功率、或者如果数据和电源应反向流动、则还应使用 PD 控制器。 您还可以考虑使用 TPS65987D、这是一款 USB-C PD 控制器、可能更适合此应用。