This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1228:防止损坏 SDI 输出

Guru**** 2928290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888613/lmh1228-preventing-damage-to-sdi-outputs

器件型号:LMH1228

大家好、

客户将 LMH1228用于专业摄像机。

他们在下面找到了有关防止 SDI 输出损坏的文章。 本文介绍了连接 BNC 电缆和电源的顺序、以防止电源浪涌导致 SDI 输出损坏。 您对此有什么看法吗?

ARRI 技术信息[防止 SDI 输出损坏]日期:2020年2月5日

https://www.arri.com/resource/blob/194752/93adc39d8bfceb069522cc126b7f1352/download-technical-information-data.pdf

 

ProVideoCoalition [重要:发现的 SDI 漏洞不会炸您的设备!] 2020年2月23日

https://www.provideocoalition.com/sdi-vulnerability-discovered

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我相信本文所提到的 i=c*(dv/dt),它可以倾入电缆驱动器的前端。 电缆驱动器与 EQ 进行交流耦合。 驱动器输出上的交流耦合电容与驱动器输入上的交流耦合电容串联、可降低总电容。 根据本文、EQ 的直流共模电压可能会导致高电流因 I=c*(dv/dt)损坏器件而倾入电缆驱动器。 在我们的均衡器中、通常会有一个弱共模电压限制电流被倾入电缆驱动器中。 此外、共模电压低至1.2V、因此我们没有在 LMH1228或其他电缆驱动器上观察到该问题。 但是、如果多次施加大约10V 或更高的高直流电压、则可能会损坏器件。

    此致、Nasser