This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:将 MAX9259 LVDS 信号与 DS25BR440分离以分配4路输出

Guru**** 2638505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888683/ds25br440-split-max9259-lvds-signal-with-ds25br440-to-distribute-4-output

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件: DS25CP104A

大家好、  

我想验证使用 DS25BR440将 MAX9295输出 LVDS 信号分配到4路输出是否可行?  

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这可能适用于低速信号。  我建议使用 DS25CP104A 在内部执行1:4操作。  这样可以实现到4个目标的更高带宽路径。

    此致、

    Lee