This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:不同的接地

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD72, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898901/sn65hvd72-different-ground

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件: THVD1450

大家好、

我是否可以知道 SN65HVD72在初级侧和次级侧是不同接地端时是否工作?

设计时是否应注意到任何问题?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    在某些情况下这是可以的。  这取决于两个本地接地基准电势之间的电压差有多大。  如果这在几伏范围内、则 RS-485通信应正常工作。  (RS-485收发器通常指定符合-7V 至+12V 的"共模"范围、以解决微小的接地差异。  某些器件、如 THVD1450、超过了此额定值、允许出现较大的差异。)  不过、如果电势差非常大、您可能需要使用隔离来实现共享接地连接而不引入接地环路。  有关详细信息、请参阅本应用手册的第11节:

    http://www.ti.com/lit/an/slla272c/slla272c.pdf

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大