This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV031AQML-SP:用于 SEL 保护的内部保护电路

Guru**** 2924350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV031AQML-SP, DS90LV032AQML-SP, SN55LVDS31-SP, SN55LVDS32-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898710/ds90lv031aqml-sp-internal-protection-circuit-for-sel-protection

器件型号:DS90LV031AQML-SP
主题中讨论的其他器件: DS90LV032AQML-SPSN55LVDS31-SPSN55LVDS32-SP

我正在考虑将 LVDS 驱动器/接收器用于航天项目

  -5962-9865101QFA (DS90LV031AW-SP 驱动程序)

  - 5962-9865201QFA (DS90LV032AW-SP 接收器)

我想知道 LVDS 驱动器和接收 器具有一个内部电路、可防止单粒子闩锁(SEL)。

此外 、它们 对 SEL 不敏感  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Byonghyun、

    请注意、5962-9865101QFA 和5962-9865201QFA 是军用级产品、而不是航天级产品。

    SMD 上未列出航天级产品、而航天级产品的可订购器件型号为 DS90LV031AWGMLS 和 DS90LV032AWGMLS。  产品文件夹 DS90LV031AQML-SP 和 DS90LV032AQML-SP 中介绍了这些功能。

    TI 尚未对 DS90LV031/2航天级器件进行重离子测试、但其他器件则进行了测试。  您可以通过在以下网站上执行互联网搜索来查找报告:

    逻辑系列和线路接口中各种商业集成电路的总剂量和单粒子效应辐照

    和:

    ESA_QCA0418S_C

    DS90LV031/2器件于2011年收购美国国家半导体时来到 TI。

    TI 还有两 款具有相同规格的航天产品、可能是更好的选择。  这些产品在产品页面上看到了发布的报告、其中显示未找到 SEL。

    器件型号为:

    SN55LVDS31-SP 和 SN55LVDS32-SP

    5962-9762101VFA 和5962-9762201VFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢