This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:图 12个交流耦合输入

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898609/tmds181-fig-12-ac-coupling-input

器件型号:TMDS181

您好!

我认为 TMDS181适用于直流耦合输入、但图12是交流耦合。 这是拼写错误吗? 或者是否有特殊原因?

 我们的客户要求 TI 回答此问题。

此致、
Hiroshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-San

    这是一个拼写错误、TMDS181支持直流耦合输入。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David - San

    感谢你的答复。

    Hiroshi