This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调查 SD 卡缓冲区

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888482/surveying-sd-card-buffer

主题中讨论的其他器件:SN74AVC2T45

大家好、

我们是否有任何 SD 缓冲器可以支持 SD、(SDR104模式)带宽=  208MHz、 3.3V/1.8V、行程距离 为6000mil。

谢谢!

https://www.sdcard.org/press/past_evens/pdf/SD_Standards_and_Technology_GWTaipei_Oct2014.pdf

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 Andrew、

    我已要求我们的翻译专家查看此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我们目前没有一个器件可以支持208Mhz 的 SD3.0标准速度。 不过、我们还有其他 SD 卡解决方案、用于降低运行速度。 但在本例中、我们可以建议将 sN74AVC2T45用于2个通道(CLK、CMD 线路)、而对于 IO 线路、它必须是另一个器件。