This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:XI 时钟输入阈值

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898941/dp83867is-xi-clock-input-thresholds

器件型号:DP83867IS

使用 XO 时、XI 时钟输入的 VIH 和 VIL 阈值是多少? 它们是否依赖于 VDDIO 并与数据表第7.5节中的规格保持一致?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我想确认您询问的是在器件的 XI 和 XO 引脚上使用外部晶体振荡器。 晶体振荡器没有 VIH/VIL 阈值、也没有任何 VDDIO 相关性。  

    在考虑晶体振荡器的参数时、请遵循数据表的晶体建议部分。  

    此致、
    Justin