This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509电源电压

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9511A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888559/tca9509-tca9509-supply-voltage

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件: TCA9511ATCA9517

我想使用 I2C 中继器在两个电压电平相同的电路板之间连接 I2C 总线信号。 我可以为 TCA9509器件提供 VCCA=VCCB =3.3V 电压吗? 请确认或建议支持此要求的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    尽管器件的数据表特性是针对 B 侧更大1V 的情况设计的、但在 VccA=VccB=3.3V 时、TCA9509可以正常工作、因此您可能会看到数据表参数发生一些变化。

    不过、TCA9511A/TCA9517可能更适合此应用。 您的两个板都将使用 I2C 缓冲器吗? 如果是、我们需要确保它们不包含彼此连接的静态电压偏移(例如 TCA9517 B 侧<--> B 侧 TCA9517或 TCA9509 A 侧<--> A 侧 TCA9509)<--不要这样做。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回答。

    我们不在两个板中使用 I2C 缓冲器。 我们计划仅在处理器板中配备一个中继器、以便它可以驱动其他传感器板中的 I2C 器件。 那么、是否最好将 TCA9517器件用于我的应用?

    此外、您还提到了"彼此连接的静态电压偏移"、您能否对此进行更详细的解释。

    谢谢

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Manoj、

    "那么 、最好 将 TCA9517器件用于我的应用吗?"

    从迄今提供的资料来看,是的。

    TCA9511A 也可能是一个不错的选择、因为它具有内置的上升时间加速器和热插拔插入功能(好像您正在连接两个板、如果一个板在未加电的情况下插入另一个板、那么这可能是一个不错的解决方案)、 动态偏移、而不是静态电压偏移。

    "此外、您还提到了"彼此连接的静态电压偏移"、您能否对此进行更详细的解释。"

    我将尝试对此提供一个简短的答案:

    I2C 转接驱动器是输入和输出。 如果您输出低电平、并且您的输入看到低电平(它们已连接)、则两侧都将保持低电平。 静态电压偏移缓冲器在输出低电平(例如0.54V)时具有失调电压、而在该失调电压打开时具有0.4V 的 VIL、从而解决了该问题。 如果您有两个此类器件串联(或并联)、则可能无法相互发送低通电流。 TCA9517在 B 侧具有此偏移、因此无法连接该器件的两个 B 侧。 但是 A 到 B 和 A 到 A 侧的连接是可以的。

    可在此处找到详细介绍此内容的应用手册:

    谢谢、

    -Bobby