This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:RTWR

Guru**** 2938670 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897705/tca8418-rtwr

器件型号:TCA8418

我没有从该器件生成中断。 我将 KEY_INT 作为上拉电阻连接到10ku 电阻器。 按键时没有任何中断。 通过支持32使用 Arduino 界面。 phishman 的 TCA8418库。 请提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khary、

    您是否能够为我们提供初始化器件时写入的所有寄存器的寄存器读取?

    您是否有供我们查看的原理图?

    读取/写入 SDA/SCL 引脚时是否有 o 示波器快照?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚24上的 key_INT 应该使用什么上拉电阻器。 我尝试了10k、似乎挂起了系统。 我正在努力为您提供其他信息示波器等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    //在 COL0-COL4、ROW0-RoW4上配置4x4矩阵并启用中断
    Keypad.begin(ROW0|ROW1|ROW2|ROW3、COL0|col1|col2|col3、
    CFG_KE_IE|CFG_AI|CFG_INT_CFG|CFG_GPI_E_CFG);

    这可能是4x4键盘的错误位。 第3行启用中断是否正确或我需要不同的中断?

    这是默认值...

    //在 COL0-COL4、ROW0-RoW4上配置4x4矩阵并启用中断
    Keypad.begin(ROW0|ROW1|ROW2|ROW3、COL0|col1|col2|col3、
    CFG_KE_IEG|CFG_OVR_FLOG_IEG|CFG_INT_CFG|CFG_OVR_FLOG_M);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这就是我在 TCA8418的 KEY_INT 引脚24的示波器上得到的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khary、

    对于寄存器值、您能为我提供每个寄存器的读取值吗? 我不是使用您所使用的软件/代码、因此您提供的代码不能帮助我了解正在执行的操作。

    类似如下:

    0x01h =>在此处插入十六进制值<<

    0x02h =>>在此处插入十六进制值<<

    "引脚24上的 key_INT 应该使用什么上拉电阻器。 我尝试了10k、似乎挂起了系统。"

    INT 电阻的影响不大。 您使用的值越小、您将使用的功耗就越高、但反过来、您将在引脚上具有较强的上拉偏置。 10k Ω 正常。

    示波器图。 看起来您正在探测 SCL 线路、我希望 INT 不会像当前那样切换。

    我想看到 SDA/SCL 的 I2C 事务、以确保通信看起来正常。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在0x01寄存器上、我有187个、所以中断被启用了、它似乎执行一次写入。 则0x01寄存器读为-1。 这在我按下按钮后发生。 您认为这里会发生什么情况...>>?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 能否说明我没有将未使用的引脚连接到上拉电阻器上? 我应该将未使用的引脚连接到上拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有看到您设置的原理图。 您有哪些未使用的引脚悬空?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这显示了未使用的引脚是否需要通过上拉电阻器连接到 VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图看起来不错。

    您有一个去耦电容器。

    引脚排列与数据表匹配。

    网名称与引脚名称匹配。

    复位时出现上拉。

    "是否需要通过上拉电阻器将这些电阻器连接到 VCC?"

    如果需要、可以将这些行连接到10k 上拉电阻器、但不需要100%上拉电阻器。

    --------------------------

    "好的、在0x01寄存器上、我有187个、所以中断被启用了、似乎只进行一次写入。 则0x01寄存器读为-1。 这在我按下按钮后发生。 您认为这是怎么回事...>>?"

    因此十进制的187是0xBBh。 如果您在寄存器中写入0xBBh 并在之后读取0x01h、则听起来好像您没有正确地写入器件。 您应该能够读取您写入寄存器0x01h 的内容。

    当您对0x01h 执行写入操作时、请将 SDA/SCL 引脚的范围设为热。 使 Suore 当您写入数据时、您会从器件获得 ACK。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够读取我输入的内容。 我输入187、这就是我要读取的内容。 问题是按下键后总线没有响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否验证寄存器中的数据(按下按钮前后):

    0x1D

    0x1E

    0x1f

    0x03

    按下按钮后、您应该会看到一个 INT GET 触发事件、读取0x02时应告知导致 INT 的原因。

    读取0x03h 应告知您收集了多少个关键事件(如果按下然后松开1个按钮、则为2)

    读取寄存器0x04h 应该会告诉你哪个按钮被按下(再次读取以查看按钮被释放)

    不过、这一切假设您将0x1D/0x1E/0x1F 正确配置为键盘矩阵的一部分。

    -Bobby