This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:要求在 PCA9546引脚悬空上进行设计

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888419/pca9546a-asking-for-the-design-on-pca9546-pin-floating

器件型号:PCA9546A

 

 

大家好、

客户正在设计 PCA9546。

如果客户未使用 SD0和 SC0、客户是否可以让引脚悬空?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    我们通常建议通过弱上拉电阻(~100k)将未使用的端口连接到 Vcc。 这可在信道意外启用时提供稳定状态。 但是、这对于器件功能来说不是必需的、在尝试减少 PCB 组件数量时、引脚可能连接到 Vcc。 该引脚不应悬空。  

    此致、
    Eric