请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65LVPE512 大家好、
我的客户正在使用 SNLVPE512、对 Tx+/-和 Rx+/-有疑问?
如果可以反向使用 Tx+和 Tx-或 Rx +和 Rx-。 由于主机+连接到 Rx-、 主机-连接到 Rx +、Tx+连接到 USB 3.0 Tx -、Tx -连接到 USB 3.0 Tx +、因此它们会产生 PCB 错误。
非常感谢。
此致、
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 SNLVPE512、对 Tx+/-和 Rx+/-有疑问?
如果可以反向使用 Tx+和 Tx-或 Rx +和 Rx-。 由于主机+连接到 Rx-、 主机-连接到 Rx +、Tx+连接到 USB 3.0 Tx -、Tx -连接到 USB 3.0 Tx +、因此它们会产生 PCB 错误。
非常感谢。
此致、
杨