This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212-Q1:查询 HD3SS3212-Q1与 PCIe 的用法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898620/hd3ss3212-q1-query-for-the-usage-of-hd3ss3212-q1-w-pcie

器件型号:HD3SS3212-Q1
主题中讨论的其他器件:HD3SS3212

尊敬的 TI:

我想将 HD3SS3212与 PCIe 接口结合使用。 (如数据表中的图13)  

当我在 HD3SS3212中使用两个 PCIe 接口时,我可以为 PCIe 通道配置的通道编号是多少,仅适用于单通道?  

是否有任何应用示例?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只有一个通道同时工作、因此您应该配置一 个通道