This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC175:VOH 值的最小值

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897851/sn65lbc175-min-of-voh-value

器件型号:SN65LBC175

大家好、

我的客户正在考虑使用 SN65LBC175。 然后我有一些问题。

当 IOH =-8mA 时、我可以看到 VOH 的最小值为3.5V。 客户希望知道 VOH 的最小值、尤其是 IOH =-10uA。 我们可以从图5中找到典型值。

2.您能告诉我如何连接未使用的通道输入和输出吗? 它们是否应连接到 GND?

此致、

Yoshi

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshi-San、

    未使用的通道输入可保持悬空、也可连接至关断状态以提供恒定的差分输入电平(例如、"A"拉至 VCC、"B"拉至 GND 以强制实现高电平状态输出)。  未使用的输出可保持悬空。

    关于 VOH 电平、我们可以从数据表中的典型曲线中看到、导致从 VCC 到输出电压损失的主要因素是高侧驱动器的电阻。  (根据这些曲线、我计算出典型的驱动器输出电阻约为31欧姆。)  我们可以使用最小 VOH 规格来计算最坏情况下的输出电阻、如下所示:

    [4.75V (最小工作电源电压)- 3.5V (最小 VOH 规格)]/8mA (最小 VOH 规格的测试电流)= 156.25 Ω。

    然后、我们可以使用该值在其他测试电流下计算预期的最坏情况 VOH:

    VCC - IOH*(156.25欧姆)= VOH。

    对于10uA 这样的小测试电流、压降不会很明显。

    请告诉我这是否不清楚或您是否有其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的快速回答。 我明白了。

    关于未使用的通道、为了降低功耗、客户应禁用 EN 引脚并将输入和输出悬空。 是这样吗?

    或者浮动或断开之间是否存在功率耗散差异?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshi-San、

    你是对的。  禁用未使用的通道将降低静态电流、而不管 A/B 输入是如何处理的。

    此致、
    最大