This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:0x40 PD 状态寄存器。 [5:4]端口类型。 它的含义是什么?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897932/tps65982-0x40-pd-status-register-5-4-porttype-what-is-its-meaning

器件型号:TPS65982

大家好、

我希望您能提供更多信息、而不是 slvuan1a.pdf 中详细介绍了每个字段: 0x40 PD 状态寄存器:

尤其是关于这两个字段00b11b

  1. 那么、它们的含义是什么?
  2. 如何使用它们?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yevhen、

    我将您的问题分配给了相关专家、专家将很快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    灌电流/拉电流:PD 控制器将自身呈现为灌电流(Present Rd)、在签订合同后、它可以请求 PR 交换成为拉电流。 拉电流/灌电流:端口将在开头显示 Rp、稍后它可以通过 PR Swap 成为灌电流。  

    Tnx

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Prajith。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    Tnx

    普拉吉斯