This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有扩展温度的5端口 USB 集线器

Guru**** 2556080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB2077A, TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887898/5-port-usb-hub-with-extended-temperature

主题中讨论的其他器件:TUSB2077ATUSB2046I

您好!

我正在寻找具有扩展温度的5端口 USB2集线器。

我找到  P.N:TUSB2077A、但它是7端口、也是0-70 c

我希望 组件能够简单小巧地匹配。

此致、

Roei。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们拥有从-40c 到85c 的 TUSB2046i、但只有4个下行流端口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否符合 USB2标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB2046i 仅为全速、我们拥有支持 USB2高速的 TUSB4041-Q1。