This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:LED 驱动器和端接电阻器问题。

Guru**** 2926820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896110/dp83826e-led-driver-and-termination-resistor-questions

器件型号:DP83826E

大家好、

我很愚蠢地问这个问题、但我似乎无法在数据表中找到答案。

LED 引脚是否提供电源来点亮插孔上的 LED、或者它们是开漏的、并且依赖于通过限流电阻器将 LED 的另一侧连接到高电平?

此外:

RX 线路上有终端电阻器。 您是否还需要在 TX 线路上提供外部50欧姆串联电阻器?

在 RMII 模式下使用芯片时、您是否需要将 RX_D2和 RX_D3线路连接至低电平?

谢谢

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    他们都是好问题。

    当 LED 引脚驱动为高电平时、您可以想象它是一个100欧姆的上拉电阻作为驱动电路。

    当 LED 引脚驱动为低电平时、您可以想象它是一个100欧姆的下拉电阻、作为驱动电路。  

    PHY 不需要端接电阻器。 如果 MAC 想将其放置(取决于其驱动器阻抗)、则可以根据需要将其放置在靠近 MAC 的位置。

    RX_D2和 RX_D3不应连接至低电平。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    感谢您的回答。 我真的很感谢

    听起来 LED 可以直接连接到 LED 输出引脚、这可以向2.2V LED 提供11mA 电流、对吧?

    此致、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清和其他回答。 我真的很感谢。

    格伦