This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:100M 模式不起作用

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897146/dp83867cr-100m-mode-does-not-work

器件型号:DP83867CR

您好,

遇到问题、1000M 模式正常工作、但100M 模式不正常、请检查83867寄存器、没有问题、您能给出一些建议吗?

B&R

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    您如何将 phy 配置为100M 模式?此连接伙伴是处于100M 模式还是1000M 模式还是自动协商模式?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    PHY 和合作伙伴为自动协商模式。 合作伙伴的距离是100米。 phy 在 auto_neg 之后自动配置100m。

    B&R、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    如果您可以尝试以下操作,请告诉我:

    1.在发现问题后,写入0x001F=8000或切换 resetn 引脚。 phy 现在是否在100m 内连接?

    2.强制 phy 处于100m 范围内并尝试连接(以确定问题是与伴侣的自动协商机制还是与100m 模式本身有关)。

    --

    此致、

    Vikram