This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:CAN I/O 扩展器

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6408A, TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888341/tcan4550-can-i-o-expander

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件:TCA6408A

您好!

我想了解是否有适用于 CAN I/O 扩展器的解决方案、而不是标准 I2C 或 SPI。  例如 TCA6408A、但具有 CAN、而不是 I2C。

我标记了 TCAN4550、因为它具有 GPIO 引脚、但不适合应用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Aivaras、

    我正在研究一种可能适合您所需的解决方案(分立式解决方案)。

    您是否希望通过 Duynguyen@ti.com 向我发送一封电子邮件、以便我们进行讨论?

    谢谢、

    -Bobby