This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:布局问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888284/hd3ss3220-layout-question

器件型号:HD3SS3220

大家好、

如何布局此器件? 引脚16和17相对于 Type-C 连接器翻转。 除了 EVM 和数据表文档之外、您还有其他布局示例吗? 或者、您能否为我提供设计文件?

谢谢、

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    HD3SS3220不关心 TX 和 RX 极性、这意味着如果布局方便、您可以交换引脚16和引脚17。 请参阅"图11. 使用 HD3SS3220DFP 的 DFP 应用"、数据表中的原理图示例。 如果您需要高速布局指南、请参阅以下文档。

    信号调节器和 USB 集线器的高速布局指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的澄清! UFP 实现也可以吗?

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    这是正确的、极性交换在该器件的所有模式下都有效。