This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS232E:计算串联/电阻器输出和 DIN 的功耗

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888191/trs232e-calculate-the-power-consumption-of-the-series-resistor-rout-and-din

器件型号:TRS232E

大家好、

我的客户希望在 系统中使用 TRS232E。 我们有两个问题需要与您联系。

我们在 MCU 侧的 Rout 和 Din 放置了4个电阻器、我们需要 计算    电阻器的功耗。 您对 如何计算 它有什么想法吗?

2.我们需要检查 电荷泵电容 在 DOUT 电压下的工作原理。 我们是否有一些详细 的方框图来展示 原理?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    通过串联电阻的功耗将取决于流经该电阻的电流大小。  由于驱动器侧具有低输出阻抗(并可由理想电压源近似计算)、因此该电流主要是接收器侧负载的函数。  例如、TRS232E 的 DIN 端口的最大输入电流消耗为200uA。  Rin 端口的最小输入电阻为3千欧。  DOUT 端口也可能连接到3千欧的最小负载、因为这是 RS-232标准中最坏的负载条件。  ROUT 端口可能会连接到高阻态输入、但要了解确切的输入电流消耗、您可以参考该端口上连接的 MCU 或 UART 的数据表。

    为了更好地了解电荷泵电路的运行、您可以参考以下博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2018/06/28/how-the-rs-232-transceiver-s-regulated-charge-pump-circuitry-works

    此致、
    最大