This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:SDO 布局问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888188/lmh0384-sdo-layout-question

器件型号:LMH0384

我的客户询问 SDO 输出原理图布局。

当前的设计是利用顶层 PCB ->直通直流切割电容->直通 LVDS 接收器。

如果差分信号线路受到良好控制、具有相同图形长度的100欧姆阻抗匹配、

除了顶层、客户还可以利用内层?   如果可能、您是否愿意与 SDO 终端分享未发出视频信号的最大长度(距离、mm 或 cm)?

关于 SDI 终端、客户非常了解 SMPTE 规范。 但我不知道具体规格的详细信息。

感谢您的支持。

此致、

Hironori Yoshimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 SDO 到接收器的布线长度取决于所用 PCB 材料的插入损耗和接收器能力。 LMH0384输出差分电压约为400mV。 客户可以检查其电路板的插入损耗。 知道这一点后、他们就会知道在接收器的输入端眼睛张开。 然后、他们可以检查其接收器输入灵敏度、以确保它能够接收此信号。

    此致、Nasser