This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:tusb332l cc logic

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888027/tusb322i-tusb332l-cc-logic

器件型号:TUSB322I

尊敬的团队:

关于 tusb332l cc 逻辑、我们知道在芯片即使在低电池电压下也具有5.1k 下拉电阻的 CC1/CC2。

但我们要检查 CC1/CC2是什么(高阻态?或5.1k 下拉?) 没有供电时?

 

如果仍有5.1k 下拉电阻、您能否建议其他 cc 逻辑满足我们的要求(在无电源时为 hi-z)?

 

谢谢你。

Kane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    VDD 被移除时、TUSB322I 无法移除 Rd。 在这种情况下、高阻态可能需要一个外部开关。 客户是否尝试在断电时避免连接?