This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 接口

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101EVM, TPIC8101, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886791/can-interface

器件型号:TPIC8101
主题中讨论的其他器 件:、TCAN1042-Q1我们希望通过将 CAN 消息从我们的 MCU 发送到 TI 推荐的 CAN 接口来对 TPIC8101进行编程。 这会将 CAN 转换为 SPI。 我们目前拥有 TPIC8101EVM 和过时的 TMDXR48USB。 TPIC8101 CAN 接口应使用什么 TI 产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CAN 收发器、我建议使用 TCAN1042-Q1。 它可用于在 MCU CAN 端口的逻辑电平 TXD/RXD 接口和差分 CAN 总线之间进行转换。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max、 建议使用什么 TI MCU 来连接 TCAN 1042-Q1? 或者、是否有 EVM 同时具有推荐的 MCU 和 TCAN1042-Q? 我们希望使 TPI8101成为独立的 CAN 器件。 我们假设我们将需要一个 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉,我在过去几天都不上班,耽误了我的时间。  C2000 F2838x 系列可能是 MCU 示例。  不过、可以使用任何具有 CAN 端口的 MCU、因此在选择 TCAN1042连接之外的产品时、可能需要考虑其他因素。

    此致、
    最大