This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:如果数据未被使用、如何连接 TPD8S300A

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888256/tpd8s300a-how-to-connect-tpd8s300a-if-data-is-not-used

器件型号:TPD8S300A

尊敬的所有人

我想保护没有任何数据线的 USB PD 控制器。 我在另一篇文章中看到、我需要将未使用的数据线路接地。 SBU 线呢?

感谢你的帮助。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果不使用 SBU 和 C_SBU 引脚、则可以将其保持未连接状态。  

    谢谢、

    Emma