This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:选择的输出 I2C 总线电压值错误

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886413/tca9543a-selected-output-i2c-bus-voltage-at-wrong-value

器件型号:TCA9543A

大家好、

我们使用 TCA9543APW 将3.3V I2C 总线拆分为2条不同的1.8V I2C 总线。

使用10K 电阻器将输入 SDA、SCL 线路上拉至3.3V。 两个输出通道的 SDA、SCL 线路使用10K 电阻器上拉至1.8V。

当未选择任何输出通道时、所有这些信号电压均符合预期。

选择输出通道时、该通道的 SDA 和 SCL 线路电压变为2.15V。

为什么会这样?

请紧急帮助。

谢谢。

Emil Zacharia George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Emil、

    简短答案:TCA9543A 的 VCC 被错误地选择用于您的电平转换应用。

    FIX:将 Vcc 从引脚14的3.3V 更改为3V 或更低(例如1.8V、因为您有一个电源轨)


    -------------------- 冗长的答案------------------------------------------

    我们的 I2C 开关/多路复用器使用导通 FET 架构来提供电平转换功能。

    当通道启用时、我们的器件将使用 Vcc 在导通 FET 的栅极提供基准电压。

    让我们来看看一个示例:VCC =3.3V、次级通道设置为1.8V、就像您的情况一样。 辅助通道和主总线上的上拉电阻为10k。 我们将根据数据表中的图17 (3.3V-2V=1.3V)假设 Vth 大约为1.3V。

    请注意、要去除导通 FET 上的寄生体二极管、我将两个 NFET 与源极连接在一起。

    您可以看到、当我们启用次级通道(将栅极电压设置为3.3V)时、导通 FET 始终开启、次级通道(标记为 CHX)的电压大约为2V。

    这是因为导通 FET 源端的1.8V 上拉电阻会生成一个栅极至导通 FET 的源极电压、其值为3.3V-1.8V = 1.5V、这大于导通 FET 的 Vth、即1.3V、这意味着导通 FET 导通。 然后、您可以将导通 FET 视为短路、因此现在您有一个带有3.3V 上拉电阻器的电阻分压器。 由于电阻分压器电压大于 Vgate-Vth、因此导通 FET 最终会将自身稳压至2V (3.3Vgate-1.3Vth =2V)、以尝试将自身重新置于切断运行区域。

    现在、如果我想解决这个问题、我需要将栅极电压更改为较低的电平、以确保通道使能时、CHX 上拉电压与栅极电压相比小于 Vth (启用时、我们希望 Vgate_to source 小于 Vth)。 为此、我可以将器件的 Vcc 更改为3V 或更低(在我的示例中将使用2.5V)。

    现在、当通道启用时、1.8V 保持稳压至1.8V、而不是看到始终传导的导通 FET、该 FET 会由于电阻分压器和自稳压导通 FET 而将电压拉高。

    图17显示了如何为 I2C 开关选择 Vcc:

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用1.8V 作为 VCC、它解决了这个问题。 谢谢。