This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:GRSTz 的 VIH 和 VIL

Guru**** 2595150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887757/tusb9261-q1-vih-and-vil-of-grstz

器件型号:TUSB9261-Q1

大家好、

能否为我提供 GRSTz 的 VIH 和 VIL。

我想知道 VIH 和 VIL 的典型值、最小值和最大值、以考虑系统的电源序列和复位。

如果此电压电平根据电源电压而变化、请在 VDD、VDD33和 AVDD33的最小和最大条件下告知我们。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL 为0.8V、VIH 为2V GRSTz。 VIH/VIL 随温度和电压的不同而变化。 规格中的数据基于所有测试条件。 2V 是最低 VIH、0.8V 是最高 VIL