This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:6线对 LVDS MUX

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, SN65LVDS22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886998/ts3dv642-6-pairs-lvds-mux

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS22

各位专家、您好!

我对6线对 LVDS MUX 解决方案有疑问。
TS3DV642能否支持6线对 LVDS MUX 解决方案、如下所示?
黄色:输入,绿色:输出 A,浅蓝色:输出 B
如果您有任何其他推荐的器件或解决方案、您能告诉我吗?
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、SCL/SDA 只用于低速信号而不是差分信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    您只能将+/-ve 引脚用于 LVDS (数据表中的基准引脚功能表)。 您将需要至少2个这些器件来多路复用6个 LVDS 对。 一种更简单的解决方案可能是使用3个 SN65LVDS22中继器、但该器件看起来更昂贵。  

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢 你的答复。

    我认为我们可以使用 SCL/SDA、因为它们具有与 D0A~D3A 相似的 Ron。

    您能告诉我什么参数不同吗?

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    感谢您的回复。

    您能告诉我+/- ve 引脚和其他引脚之间有什么区别吗?

    如图20所示。 逻辑图和 Ron、我不确定差异。

    此外、感谢您的建议。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    SCL、SDA、HPD 和 CEC 不是差分输入、具有不同的架构。 例如、SCL/SDA 是 DDC/I2C 引脚。 您无法将 LVDS 连接到 I2C/DDC。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo-San、

    很抱歉、我似乎对这些引脚错误了。 正确的是+/- ve 引脚和其他引脚之间没有差异。 它看起来 SCL、SDA、HPD 和 CEC 实际上并不特定于 I2C/DDC 或其他 HDMI 信号、而只是标记不同以匹配 HDMI 应用。 它们仍可用于多路复用 LVDS 信号。 有关更多详细信息、请参阅此处: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/436201/1707024#1707024

    很抱歉造成任何混淆。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.-San:

    感谢你的答复。

    好的、我知道我们可以对 LVDS 信号使用 SCL/SDA HPD/CEC。

    感谢您的评论。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi