This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:ONET4201LD 和 ONET4201PA 的组合产品

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET4201PA, ONET4201LD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888022/onet4201ld-combination-product-of-onet4201ld-and-onet4201pa

器件型号:ONET4201LD
Thread 中讨论的其他器件:ONET4201PA

您好!

您是否有计划开发 ONET4201LD 和 ONET4201PA 的组合产品、如 MAX3710?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    目前没有计划。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤