This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:级联 I2C 转换器。

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898413/pca9306-cascaded-i2c-translators

器件型号:PCA9306

您好、E2E

我们以以下方式连接了两个 PCA9306、这是否是一个问题?

数据表中没有非常清楚地讨论级联。 未定义 VIH/VIL 和 VOH/VOL、我们不确定 PCA9306上是否使用了静态电压偏移。

请帮助我们解决上述问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chitanya、

    这种设置是可以接受的、但当3V3主器件驱动为低电平时、1.8V 总线可能最难看到可接受的电压。 由于两个 PCA9306的 Rdson、将产生额外的电压。 这将使主设备的音量略高。

    您可以将 PCA9306彼此并联、以尝试使其稍微降低、因为信号只需通过一个 PCA9306而不是两个。

    "我们不确定 PCA9306上是否使用了静态电压偏移"

    没有。 该器件不是真正的缓冲器、而是基于导通 FET 的电平转换器。

    "VIH/VIL 和 VOH/VOOL"

    VIH/VIL 实际上不是我用来描述器件如何将信号解释为高电平的低电平的参数。 在电平转换器设置中使用时、该器件将开始传递(或在从低电平上升到高电平时阻止低电平) Vref1+0.6V 左右的信号。

    由于高电平信号由上拉电阻器提供、因此 VOH 实际上并不存在于 I2C 中。我们的器件不会生成高电平、它只会传递低电平。

    VOL 将是驱动器件的 VOL 加上一些偏移电压、这取决于通过器件的 IOL。

    如果您有任何后续问题、请告诉我、

    -Bobby