This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:在切换 HD3SS6126EVM 时不容易找到该器件

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895606/hd3ss6126-not-easy-to-find-the-device-when-switching-hd3ss6126evm

器件型号:HD3SS6126

您好、先生、

我的客户使用 HD3SS6126 通过一个器件切换两台主机。

无论哪台主机、主机都可以识别设备。 但是、如果我们在上电后切换器件、则主机无法识别器件。 如果没有集线器、则工作正常。 EVM 和集线器之间的电缆仅为15cm。 他们已经尝试了3种不同的集线器。  

您认为它是驱动问题还是其他人?

此外、它们将 ASIC 放置在电路板上、与方框图类似。 它显示了相同的问题。 因此、我认为可能存在问题。

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    USB 集线器无法重试 USB 枚举可能会出现问题。 是否可以尝试使用其他 USB 集线器查看问题仍然出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    对于 EVM 测试、我的客户已经尝试了3种不同的集线器。 问题是相同的。

    有什么理想的吗?

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    集线器的上行端口可能会进入合规模式。 客户能否在 HD3SS6126EVM 和主机之间采用 USB 迹线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。