This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:要求设计 HD3SS6126插入损耗

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/885998/hd3ss6126-asking-for-the-design-hd3ss6126-insertion-loss

器件型号:HD3SS6126

大家好、

客户正在设计开关盒上的 HD3SS6126。

请您对以下问题提供意见吗?

    客户在开关应用中使用 HD3SS6126。 客户对 HD3SS6126 USB2路径规格有一个问题。 根据数据表、我们知道超高速信号路径插入损耗为1.1dB@2.5GHz。  但高速信号路径的插入损耗是多少? 请帮助提供 HD3SS6126高速路径插入损耗。

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 S4P 模型、并将检查 USB2数据是否可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    请帮助提供  HD3SS6126 高速路径插入损耗。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯科特:

       看起来、我们只获取了 USB3路径的插入数据、而不是 USB2的插入数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

      客户知道 数据表中的信息仅适用于 USB3路径、而不适用于 USB2。 但 USB2路径的价值如何呢?

    或者、您意味着 HD3SS6126在 USB2路径中没有任何衰减???

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、我是说在实验室测试期间、USB2路径没有 S4P 数据。