This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825I 自举下拉电阻

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/886718/dp83825i-dp83825i-strapping-pulldowns

器件型号:DP83825I

DP83825I 数据表的图16显示了自举引脚的推荐 Rhi 和 Rlo 电阻器。 但它还显示了一个9K 欧姆的内部下拉电阻。 很清楚为什么上拉需要 Rhi、但下拉确实需要 Rlo 吗?

表8和表9列出了每个自举的默认值。 我假设如果未连接外部上拉或下拉电阻器、该值就是该值。 这意味着不需要 Rlo。

评估板显示了放置可选上拉电阻器的位置、但不显示外部下拉电阻器(请参阅随附的 ti_phy_pullups.jpg)。

您能告诉我下拉电阻器何时需要外部 Rlo 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    外部下拉电阻不需要用于搭接应用。  

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    感谢你的帮助。

    您能否详细说明数据表为何指定2.49Kohm 下拉 Rlo? 这是针对特殊情况吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Rlo 不适用于825。 这是从具有多级自举的产品中进行的一种正向、在该产品中、您需要一个电阻分压器来在自举锁闭期间设置引脚上的定义电压。 但是、我们825中的所有签带仅是2级签带、因此您可以放置外部上拉、也可以不放置。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    有道理。

    感谢你的帮助。