This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:C 类中的眼图模式失败

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898436/hd3ss3220-eye-pattern-fail-in-type-c

器件型号:HD3SS3220

大家好、

这是来自中国大众市场团队的 Brandon。 我们在眼图测试中遇到了问题。 眼图高度低、DJ 抖动也失败。 我们如何改善眼图?

我附加了眼图测试报告、在附件文件中出现了模式。

e2e.ti.com/.../lan1_2D00_5g.pdfe2e.ti.com/.../_9F530674FE565F00_gjz782012262_5F00_v045e5.pdf

BR

Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    遗憾的是、HD3SS3220没有任何可改善眼图的转接驱动能力。 此应用中可能需要转接驱动器。 在这种情况下、客户可以在其原理图和测试结果上考虑以下因素:

    • 将 RX 引脚交流耦合更改为330nF。 这是建议的值、对于 RX 引脚、220nF 过高。
    • 考虑移除或更改 CMC 以查看眼睛高度是否受到影响。  
    • 考虑移除或更改 ESD 以查看其是否影响眼图高度。
    • 为什么 ID 保持打开?