This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:开漏 I/O 的最大驱动电流

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887574/tusb321-maximum-drive-current-for-open-drain-i-o

器件型号:TUSB321

您好!

我想将一个 LED 连接到 VCON_FAULT#引脚。   LED 需要大约10mA 的电流。   我计划使用一个串联的300欧姆电阻器从5V 电压驱动它。

该配置是否会以任何方式损坏 TUSB321?   

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大电流为20uA、因此300欧姆太低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我不确定您的意思。   

    我在 EC 表中看到最大输入低电平电流为10uA (而非20uA);但是、我怀疑该规格针对的是器件输入引脚(PORT、CURRENT_MODE、OUT1、OUT2)。   关于 TUSB321 (VCONN_FAULT#、OUT1、OUT2和 DIR)上的开漏输出引脚、我们规范0.4V、灌电流为1.6mA、这意味着汲取的1.6mA 电流不仅正常、而且保证输出电压不超过0.4V。

    我的问题是有关10mA 的灌电流。   虽然我知道输出电压不能保证产生0.4V 电压、但我不确定这是否会对器件的长期性能产生不利影响。   Abs-max 表中没有指定的最大电流、因此我的问题是。

    您对此有何看法?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,对于输出,它是1.6ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果超过此电流、器件是否会损坏?

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些开漏引脚为低电平有效。 当开漏引脚为高电平时、主电流为泄漏电流、且非常低。

    但当开漏引脚为低电平时,电流为(5V-Vol)/Pu=(5-0.4)/300=15.3ma。 因此、在数据表中、它的值太高了。 上拉电阻器用于限制电流。 即使它不损害装置、它仍将损害其责任。