This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5405:I/O 扩展器与多路复用器输入逻辑电平的兼容性

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, TCA5405, TCA9534, TCA6408A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/887586/tca5405-i-o-expander-compatibility-with-mux-input-logic-levels

器件型号:TCA5405
主题中讨论的其他器件:TS3DS10224TCA9534TCA6408A

E2E、

我正在寻找至少具有5位的 I/O 扩展器。 电源电压为3.6V、我要确保 VOH/VOL 电平与多路复用器(TS3DS10224) VIH/VIL 兼容。

我在看 TCA5405、但我注意到3.6V 电源时的 VOH 为2.5V、这低于多路复用器的 VIH (如下所示)。  

最小 VIH 为0.75 x 3.6V = 2.7V。

您能否推荐 VOH 大于2.7V 且至少具有5位的 I/O 扩展器?

谢谢!

Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    TCA5405是一种专有接口、因此要仔细检查、您是否需要单线制 I/O 扩展器接口? 或者 I2C I/O 扩展器是否正常? 尺寸是问题吗?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我也在与 Kate 合作解决这个问题。 I2C 现在是首选、但您能说明什么是"单线"接口吗?

    尺寸和成本是5个额外 I/O 和7个额外 I/O (TCA9534?)的两个主要问题

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "I2C 现在是首选、但您能说明什么是"单线"接口吗?"

    这是 TCA5405使用的器件。 一根导线用于连接器件。

    对于5个 I/O、您可能仍可以使用 TCA5405、因为器件的 VOH 可能满足 T3DS10224要求(选择引脚是不消耗太多电流的输入、因此 TCA5405的 VOH 可能接近电源。

    对于7个 I/O TCA6408A、尺寸也是如此。 我们没有具有5个 I/O 的 I2C I/O 扩展器、您需要调整多达8个 I/O 的大小。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    抱歉。 您能解释一下什么是单线接口吗? 它只是一个单通道 GPIO 检测吗?

    谢谢、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    如果不包括芯片选择(MISO、MOSI、CLK)、则 SPI 是3线接口

    I2C 是一个2线接口(SDA/SCL)

    TCA5405使用1线接口(它没有名称、这就是为什么我一直将其称为单/单线)、数据表图2中显示了一个切换 DIN 的示例。 每个接口都需要进行权衡(速度、路由复杂性、冗余)

    -Bobby