This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84寄存器错误

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/897812/sn65dsi84-sn65dsi84-register-error

器件型号:SN65DSI84

大家好、

我的客户正在将 SN65DSI84用于 MIPI 转 LVDS。 当他们使用 DSI 调谐器时、会出现下面红色显示的一些寄存器错误。

DSI 调谐器配置:

下面以红色显示的寄存器错误。

您能帮助解释这些错误吗?

我还抄送给客户、以便我们可以在这篇文章中进行讨论。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、杨

    这些设置有几个问题:

    由于这是单 DSI 至双 LVDS 应用、DSI 侧的水平像素和线参数应是 LVDS 侧水平像素和线参数的两倍。

    2.设置中的 DSI CLK 频率值为584MHz。 DSI84支持的最大 IF 500MHz。 要计算正确的频率、您应该使用以下应用手册中的方程式(2  ):www.ti.com/.../slla356.pdf、但由于有2个 LVDS 时钟、您需要将方程式乘以2。

    关于原始问题、这里没有寄存器错误、因为这些特定的寄存器用于测试模式。 除非启用测试模式、否则它们将显示为0。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Anyiam、

    非常感谢。 我已经有客户来解决它了。

    此致、