This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:阻抗匹配

Guru**** 2582695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/898117/onet1151l-impedance-matching

器件型号:ONET1151L

您好!
我们正在使用 ONET1151L 设计10Gbps 光学通信板,此处的布局指南(如所附图像所示) DIN (+/-)或差分100欧姆和 Dout (+/-)是差分50欧姆阻抗匹配, 这是否意味着 DIN 的每条轨道都是50欧姆、DOUT 的阻抗匹配是25欧姆? 或者 DIN 的单个轨道为100欧姆、DOUT 是否匹配50欧姆阻抗? 四层板是否是最适合这种情况的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Revanth、

    差分 DIN 是100 Ω 紧密耦合、DOUT 是50 Ω 差分阻抗紧密耦合。 如果不能实现紧密耦合的走线、或者沿信号路径必须有单端走线、那么 DIN 正负端可以是50欧姆单端、DOUT 正负端可以是25欧姆单端。 请与您的 PCB 布局人员和制造商讨论这一点。 根据他们的 PCB 材料、他们可以评论采用4层 PCB 是否可以满足这些阻抗要求。

    此致、Nasser