This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2410:THVD2410前端短路保护电路

Guru**** 2501795 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/896097/thvd2410-thvd2410-front-end-short-circuit-protection-circuit

器件型号:THVD2410

您好,

我 在我的设计中使用 THVD2410。 我已在前面连接 PPTC 以实现短路保护、我可以看到我的器件本身支持250mA 的短路电流。

我想知道,如果我在 32V 短路测试期间使用 THVD2410与 PTC 一起使用,我的器件是否会损坏?

在这种情况下,如果我需要保护我的器件,PPTC 的建议保持电流和跳闸电流是多少?

谢谢

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    使用此器 件时不需要 PTC、因为它的额定电压可承受高达70V 的短路。32V 的短路应该没问题。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的澄清。 在本例中、如果我对 BUS 引脚短路32V、器件的行为方式。

    电流限制为250mA 并保持或

    2、器件将关断

    此致

    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh、

    如果短路的线路驱动为高电平或被禁用(DE 引脚低电平)、则电流将非常小。  如果短路线试图拉低(与短路电压相反)、电流将被限制为"IOS"值。  虽然提供这一较大的电流、但器件中耗散的功率非常高、因此在这种状态下一段时间后、器件可能会进入过热关断状态、并使输出变为高阻态  如果发生这种情况、只要内部温度冷却到关断阈值以下(减去一些迟滞)、器件就会自动重新启用。

    请告诉我这是否不清楚、或者您还有其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的澄清、我非常感谢您的快速回答。 有道理、 THVD2410将在短路情况下受到保护。 让我提出一个特定于我的设计的问题、

    在上面的电路中、

    情况1:考虑将24V 短接连接到引脚1 (RS485_B)、引脚 A (THVD2410)为低电平。 最大短路电流(24V/120) 200mA 将流过120欧姆电阻器、对吧?  

    如果是、则流经终端120欧姆电阻器的最大电流为200mA、接近4.8W。 我是否真的需要在那里安装如此大的功率电阻器? 请提供您的建议以最终确定我的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我至今未收到您的跟进帖子。  是的、在这种情况下、您对进入 A 端子(并通过电阻)的电流以及相应的功率耗散都是正确的。  (嗯、这有点保守、因为在这种大电流负载下、A 端子实际上不会达到0V -有关更多信息、请参阅数据表中的图1。)

    不过、在选择电阻器功率时需要考虑的是它受该电流影响的持续时间。  控制器将不会持续向总线发送"0"-它将只在部分时间内发送。  如果您可以估算该线的时间百分比较低、则可以计算平均功耗。  在这种情况下、平均功耗可能比峰值功耗更重要。

    在这种情况下、帮助较差电阻器的另一个因素是 IC 的热关断特性。  在这种情况下、驱动器的功耗将非常高、内部温度将快速上升。  一旦达到关断阈值、它将使输出高阻态并将被灌入的电流降至最低水平。  很难说收发器会在电阻器过热之前达到这一点、但我想提出来考虑。

    此致、
    最大